This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP8861:变压器相关咨询

Guru**** 2812325 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP8861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1410564/pmp8861-transformer-related-inquiries

器件型号:PMP8861

工具与软件:

您好、TI 团队
我目前计划设计一个90W (12V、7A) DC/DC。
我计划使用 PMP8861作为参考对其进行设计和测试。
但我找不到 BOM 中列出的 PA0801.004NL 产品、因此我有一个问题。
我还考虑了上一主题中列出的 POE120PL-24、
但不能使用、因为输入电压为24V。
您是否可以推荐可用的替代产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、此处可以使用 Yageo Pulse 的 PH0801.004CNL。

    谢谢!
    Brian