This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62065:TPS62065QDSGRQ1

Guru**** 2868720 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1412412/tps62065-tps62065qdsgrq1

器件型号:TPS62065

工具与软件:

大家好、团队成员:

软启动时间为电压上升500 μ s
下面是电路接线、您能否确认提供给使能引脚的延迟是否可以将输出电压的延迟从500us 增加到1.5ms?


此致、
M Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthik:

    EN 上的 RC 可能会延迟器件的启动。 但是、如果您希望将启动延迟约1ms、我建议将 R2183设置为>30k。

    下面是电容为0.1uF 的仿真以及不同的 R2183值。 10K (蓝色)、30K (绿色)、40K (奶油色)。 当 EN 大于1V 时、器件将开始开关。   

    此致、

    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    需要对电容值进行任何更改、因为要实现1ms 的延迟、我会将该值从0.1uF 更改为0.3uF。 此变化是否也会影响仿真中的开关转换? 0.1uF 的30k 电阻器会将理论延迟从所需的延迟值增加2ms、但开关从1ms 开始。 请提供您对此的建议。

    此致、
    M Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthik:

    将上限增大至0.3uF 将进一步增加延迟。 为了实现所需的延迟、您可以更改电容器或电阻器。  

    这是与0.3uF 电容器和10K (绿色), 30K (蓝色)

    此致、

    Varun