This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164-Q1:消除共模放大器和差模噪声的滤波器电路

Guru**** 2942480 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5164

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1405496/lm5164-q1-filter-circuit-to-eliminate-common-mode-differential-mode-noise

器件型号:LM5164-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5164

工具与软件:

嗨、TI 专家!

我们正在使用 LM5164Q1设计一个降压电路、以便为我们的汽车级电池管理系统提供以下额定值:

输入电压 Vin = 72V

2.输出电压 Vout = 12V

3.输出电流= 0.3A

我们在您的在线硬件仿真工具 WEBENCH Power Designer 上按照上述条件对 LM5164进行了仿真。

可以选择添加 EMI 滤波器、以符合低于57dB 的 CISPR25额定值。  

以 PFA 方式提供原理图供您参考。 根据 TI 在 Webench 上的建议设计、添加了 π 型滤波器以降低差模噪声。

但是、我们需要更加明确地说明如何消除共模噪声。 因为根据我们的知识、在降压转换器的第一级需要使用共模扼流圈来降低共模噪声。

因此、如果共模扼流圈对于消除噪声非常必要、或者不需要、或者 π 型滤波器是否足够、我们希望得到您的反馈。

如果需要扼流圈、则如何计算扼流圈电感和相关电容器的值。

希望您的输入相同。

谢谢、此致

Ibrahim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ibrahim、

    建议您也使用 CMC 作为 CM 噪声频率的占位符、尤其是高于1MHz 的频率。  因此、我会选择 MHz 范围内具有高阻抗的 CMC、即10MHz。   CMC 需要在 VIN 最小值的输入电流下处于额定电流  希望这对您有所帮助。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、David

    非常感谢您的宝贵回答。

    此致

    Ibrahim