This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36015:SPICE 上的模型仿真问题

Guru**** 2928600 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR36015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1413355/lmr36015-issue-with-model-simulation-on-spice

器件型号:LMR36015

工具与软件:

大家好!  

我需要 在不同的仿真器 (SIMetrix)上模拟 LMR36015、但它的引擎完全基于 PSPICE、但当我在这个仿真器上添加.lib 并运行仿真时、它显示一个不匹配的括号错误(对应于自己的模型脚本):

电路中存在误差。 模拟已中止

LMR36015FSC-Q1_TRANS.LIB (281):G_U6_ABMII7 0 U6_N16831525值{if (V (IC_DISABLE)< 0.5、...

***错误***表达式语法错误。 括号不匹配

LMR36015FSC-Q1_TRANS.LIB (291):G_U6_ABMII4 U6_N16831525 0值{if (V (IC_DISABLE)< 0 .5、...

***错误***表达式语法错误。 括号不匹配

LMR36015FSC-Q1_TRANS.LIB (310):G_U6_ABM2I1 U6_N16831525 0值{if (V (IC_disable)< 0.5、...

***错误***表达式语法错误。 括号不匹配

 

我修复了此错误、方法是擦除 IF 条件中的空白区域、此空间介于0和0.5之间、您可以看到、但随后会出现另一个问题:

照射行程期间发现错误。 模拟已中止

***错误***参数表达式'rvtoi_hs/pk2vl'错误(行参考:LMR36015A_TRANS.LIB、404)

对参数"rvtoi_hs"的非法正向引用

***错误***参数表达式'U1.X_U4_S3.rvtoi_hs/(U1.X_U4_S3.pk2vl)'中的错误(行参考:LMR36015A_TRANS.LIB、404)

对参数'U1.X_U4_S3.rvtoi_hs'的非法正向引用

此时我不知道如何解决这个问题并继续进行仿真。

如果有人能帮助我提出建议、我将会非常感激。

提前感谢您的支持:)

PD。 我在 TI 的 PSPICE 上尝试了此模型、但它运行得非常慢、没有我需要的仿真选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jair:

    您无法使用 SiMetrix 的 PSPICE 模型。  

    您到底要模拟什么?

    谢谢!

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:  

    有些 SPICE 无源和有源模型可以在 SIMetrix 上正常工作、这就是我将 TI 的 Buck 放在这个仿真器上的原因。  

    我´m 模拟降压转换器在具有一些不同类型的输入脉冲时的行为。

    感谢您的答复:)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jair:

    根据模型的实现方式、模型可能不兼容。 让我来深入探究一下、看看我们是否有模型。

    我认为我们无法在公共论坛上分享、所以下周我会给您回复。  

    谢谢!

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我明白了、所以我很期待。

    非常感谢您、祝您周末愉快、Richard:)