This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010933:需要选择放大器;放置文件和 BOM 文件(Excel 格式)

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010933

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1412390/tida-010933-need-pick-place-files-and-bom-file-in-excel-format

器件型号:TIDA-010933

工具与软件:

嗨、大家好!

是否有人具备开发 TIDA-010933 PCB 和组装此 PCB 的经验?

我想开发这个 PCB。 为此、我需要 BOM (Excel 格式)、但 BOM 是 PDF 格式、但我需要 Excel 格式。

我需要此电路板的 CPL 文件(拾取和放置)。

你们也是如何布置此电路板中使用的部件的?

我尝试了若干分销商、例如 Digikey、Mouser、但并非所有器件均可用、我曾尝试联系制造商、但未得到他们的回复。

如果你知道频道,那么请与我分享。

谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abdul:

    请查看随附的文件。

    组件的主要部分仅是您可以在库存分销商(如 Mouser 和 DigiKey)中购买的标准组件。 定制磁性元件、如 T1、L8、L9、L10、您可以在 Bourns 咨询。 您可以在 TI.com 上购买的所有 TI IC 样片、也可以联系 TI 销售联系人。

    如果库存中的某些元件出现错误、您可以尝试查找具有类似规格的替代器件。

    此致、Seva。   

    e2e.ti.com/.../7725.TIDA_2D00_010933E2_2800_All_29005F00_TI_2D00_BOM.xlsxe2e.ti.com/.../TIDA_2D00_010933E2_5F00_PnP.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您共享文件 Vsevolod Elantsev。

    在 BOM 文件中、PCB 制造商还需要提供器件的尺寸。

    但 TI 的 BOM 中没有封装字段。  

    请告诉我这件事。 如何解决此问题?

    其次、我尝试联系 Bourns、他们将我的问题转发至 Mouser、Mouser 说我们不会向您所在的国家/地区开单/发货。

    如何获取这些商品? 没有这些、开发板将无法工作。

    谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Abdul:

    我们为所有 TI 参考设计生成了格式标准的 BOM。 但是、您可以轻松地生成符合合同制造商要求的 BOM、PnP 文件。 为此、请按照以下步骤操作:

    1.从 TIDA-010933网页下载 Altium 项目。  https://www.ti.com/lit/zip/tidmcg2 

    2.在 Altium 中-请打开 TIDA-010933-DCDC-AssemblyRelease.OutJob 文件。 在窗口中心打开 BOM (TI Designs 格式)、然后打开列选项卡并显示封装。

    3.在启用"封装"列的情况下生成 BOM。

    希望这对您有所帮助。

    谨致货物-我相信您需要再次联系 Bourns。 我无法评论 Bourns 和 Mouser 的配送政策。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Vsevolod Elantsev4的答复。

    请建议我下载 Altium 的哪个版本,因为我从来没有使用过这个软件。 通常我使用 Orcad 或 KiCad 进行 PCB 设计。

    谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abdul:  

    我使用的是24.7.2

    此致、Seva。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Vsevolod Elantsev4.  

    我下载了 Altium 软件24.5.2版

    并执行以下步骤

    电感  

    下一步该怎么做?

    我收到的是空的 pdf 文件、其中只提到了相应的字段

    谢谢、此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abdul:

    我相信您只修改了该文件、而没有修改 PCB 项目。 您需要 先打开 PCB 项目、然后再打开。 Altium 中的 OutJob 文件。

    此致、Seva。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Vsevolod Elantsev4。

    我打开 PCB 项目、然后打开.outjob 文件

    现在、它显示了所有细节。

    我也可以从项目中生成拾放文件吗? 也请给我指导