This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:设备访问密钥管理更容易

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1406319/pspice-for-ti-easier-device-access-key-management

器件型号:PSPICE-FOR-TI

工具与软件:

为什么管理 pspice 器件密钥如此困难? 如果无法移除旧器件、我将无法使用该工具...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hailey、

    我可以禁用旧安装。 如果它们全部禁用、或者您是否有特定的计算机要保持安装活动状态、是否可以?

    至于为什么,嗯,我不知道足够的细节,以避免推测。  

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 所有其他安装要么在已失效的系统上、要么在已切换到 Linux 的系统上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将立即提交。 在禁用安装之前、需要几天时间。

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、嗨、

    几天过去了、旧安装将被禁用。

    您可以在新的计算机上安装全新版本的 PSpice for TI。

    BR、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只是尝试过它、但它仍然无法正常工作。 我是否需要获取新的访问密钥?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、应该这样做。

    只需转到 www.ti.com/tool/PSPICE-FOR-TI 并提交申请。

    它将为您提供下载链接和新密钥。

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我这样做了、它为我提供了完全相同的访问密钥、但仍然告诉我、我已达到并发设备的极限

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是第一个。 让我跟进 Cadence、验证他们是否已禁用旧安装。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、嗨、

    我刚刚从 Cadence 听到了。 他们说现在已经完成了。 您能验证吗?

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、就是这样。 谢谢!