This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01605:最大栅极驱动器输出电流

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01605

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1414890/tida-01605-maximum-gate-driver-output-current

器件型号:TIDA-01605

工具与软件:

您好!

TIDA-01605的最大栅极驱动器输出电流是多少? 我问这个问题的原因是、变压器 T1功率为1W、次级电流为50 mA。 栅极驱动器 U6峰值输出电流为6A、但输入电流(净值:+15VA)仅为50 mA。 我打算使用的 MOSFET 包络计算的背面给出1.68A 的关断电流、因此6A 应该足以满足要求。 但是、根据电路板上的元件、我不确定是否可以达到1.68A。 能否请您确认这是否正确或我遗漏了内容?

谢谢、MB