This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5036:LM5036环路补偿值

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5036

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1414124/lm5036-lm5036-loop-compensation-values

器件型号:LM5036

工具与软件:

尊敬的 WEBENCH 团队:  

我计划在半桥配置中使用 LM5036进行设计。 您能否说明一下、我是否可以在设计中直接使用这些值、尤其是环路补偿?

由于我在数据表中找不到此信息、所以 WEBENCH 设计中针对 LM5036半桥使用的环路补偿值是否存在任何参考。  

我的设计规格-

输入电压:20V-95V

输出电压:13V

输出电流:30A

设计类型:隔离式。  

非常感谢、  

Sahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 功率级设计器中对功率级进行建模、然后使用控制环路计算器对环路补偿进行建模。

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、当然可以。 您能否确认、为了使用 LM5036进行半桥设计的环路补偿建模、我应该在 Power Stage Designer 工具中输入哪个控制方案?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也许补偿工具不直接支持半桥拓扑、但半桥拓扑是变压器耦合降压衍生拓扑...与正激式转换器类似。 使用 CMC 转发。

    Steve