This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:库中不包含 CSD19537Q3模型

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1414080/pspice-for-ti-csd19537q3-model-not-in-library

器件型号:PSPICE-FOR-TI

工具与软件:

团队成员、您好!  

CSD19537Q3 此 充电模型 不在库中-您可以添加它吗?  


谢谢

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan:

    我已经通过打包/发布循环将此模型发行版的原始票证发送回。 我将重新将其分配给该产品线、这样它就不会丢失。

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan:

    产品文件夹中提供了未加密的 PSpice 模型。 我们正在努力将其添加到 PSpice for TI。 将在完成后通知您。

    此致、

    约翰·华莱士

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、David、  

    谢谢。 是的、我的客户使用了网站上的模型。 但是他说、PSpice 在您可以导入的外部模型数量方面存在限制。  

    此致  

    1月