This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB-TO-GPIO2:使用 Fusion Digital Designer 读取和写入 GPIO#39;

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: USB-TO-GPIO2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1412102/usb-to-gpio2-read-and-write-gpio-s-using-fusion-digital-designer

器件型号:USB-TO-GPIO2

工具与软件:

尊敬的专家:

我将使用 USB-TO-GPIO2通过 GPIO7操作 GPIO0。 我对在带状电缆的输出端配置和切换 GPIO 感兴趣。  

有没有文档描述将此 USB 适配器用作简单的 GPIO 操作器? 带状电缆的另一端没有设备。  

应该使用 GUI 的哪个部分? 我应该启动 Fusion Digital Designer 还是 UCD9XXX GUI? Fusion Digital Designer 在打开时继续崩溃。 离线模式将启动、但随后提示我在带状电缆的另一端选择一个设备、这是没有的。  

谢谢!
Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、我们正在调查此问题、之后我们会与您联系

    此致、
    Britton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:  

    我和团队讨论过这个问题。 USB-TO-GPIO2适配器有5个 GPIO 引脚、这些引脚被配置为用于控制线路#1-#5的输出。 您可以通过 Fusion GUI 的"SMBUS & I2C & SAA Tool"将这些控制线设置为"High"或"Low"。 遗憾的是、其余3个 GPIO 引脚尚未在此适配器上配置为输出或输入。

    您可以直接从 Windows 应用程序打开 SMBus 工具、也可以打开离线器件、然后通过顶部菜单栏导航到该工具

    此致。

    Britton