This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5152-Q1:平均模型和瞬态模型的未加密 PSpice

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1414747/lm5152-q1-unencrypted-pspice-for-average-and-transient-models

器件型号:LM5152-Q1

工具与软件:

我需要 未加密的 PSpice 模型来对 LTSpice 运行仿真:平均值和瞬态。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonas:

    感谢您使用 e2e 论坛。
    我们根据 NDA 提供了未加密的 PSpice 模型。 然后可以将这些模型传输到其他仿真器中。

    贵公司是否与德州仪器(TI)签订了有效的 NDA? 如果是、您能否通过直接消息向我提供此文档?
    然后、我可以准备未加密的文件并将其发送给您。

    谢谢、此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niklas:  

    是的、我们有 NDA、我可以提供。 我给您发送了一条私人消息。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jonas。
    当我们切换到直接通信时、我将关闭 e2e 线程。

    此致、
    Niklas