This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01168:如果应用仅1kW、此设计只能使用2相和1个 LM5170吗?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01168, LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1414765/tida-01168-if-the-application-is-only-1kw-can-i-only-use-2-phase-and-1-pcs-lm5170-for-this-design

器件型号:TIDA-01168
主题中讨论的其他器件: LM5170

工具与软件:

大家好、团队成员:  

我的客户想让 TIDA-01168设计汽车1kW 48V->12V 电源模块。 由于该参考设计为2kW、他们是否能够在应用中仅使用该参考设计的一半? 他们只希望使用1个 LM5170和两个相位输出。 谢谢。  

B.R.

卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队成员:

    再问一个问题、当需要将直流/直流转换器从降压转换器更改为升压转换器时、该参考设计的过程是什么? 我认为只需要主机来切换 C2000 DIR 引脚以更改 LM5170的方向? 然后 LM5170将停止开关并更改控制模式。 更改模式更改后、LM5170是否会再次切换? 谢谢。  

    B.R.

    卢卡斯