Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010025, AMC1311
主题中讨论的其他器件: AMC1311
工具与软件:
团队、
如何设计 TIDA-010025上 R101和 C73的输入滤波器?
这里是具有 AMC1311的客户电路。
您可以帮助检查以下设计吗?
直流母线范围:400Vdc、标称值(电机制动期间可能高达600V)
1.如何设计 AMC1311的输入滤波器?
2.如何设计 AMC1311输出端的滤波器?
3.这用于直流母线感应(400Vdc)。 您能帮助检查是否缺少任何电路吗?
4.从布局的角度来看,如何处理传感分压器电阻器的接地、器件的 GND 引脚和 VCC 电容器的接地之间的接地问题?