This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01530:Q5 VDS 等级

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1413122/tida-01530-q5-vds-rating

器件型号:TIDA-01530
主题中讨论的其他器件:TIDA-01350

工具与软件:

尊敬的先生/女士:
我了解了 TIDA-01350、也有关于 Q5 VDS 的问题。
我们假设 U6处于开启状态并控制流入 FAST_WIPO 的电流。
这意味着 U4已关闭。
Q3关断。
Q5关断。  体二极管会阻止电流回流到电源。  SQJA06EP-T1_GE3的最大 VDS 为60V。  
Q7关断。
我们还假设 SLOW_W_绕组中引入了一个电压、该电压超过了60V

我认为 VDS 是漏极和源极之间的最大电压(栅极和源极0V)
如果 SLOW_W_绕组超过60V、则可能会损坏 Q5。

这是我的理解是否正确?

此致、Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe。

    是的、您的理解是正确的。  实际上、我要担心 SLOW_W_WIPO 上的电压大于60V 会首先损坏 Q7。