This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS43061:TINA 仿真参考设计(SLVM758.TSC)不起作用更正

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS43061, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1415300/tps43061-tina-simulation-reference-design-slvm758-tsc-not-working-correcting

器件型号:TPS43061
Thread 中讨论的其他器件: Tina-TI

工具与软件:

已下载仿真模型"TPS43061 TINA-TI 瞬态参考设计(SLVM758.TSC)"、已运行"计算节点电压、输出电压为8.21V、而不是15V。 有什么想法可能会出什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JK、您好!

    感谢您通过 e2e 联系我们。

    显然、升压器未激活(FET 未开关)、因此输入电压将会穿过高侧 FET 的体二极管
    并将输出电容器充电至大约低于输入电压的二极管压降。

    该屏幕截图显示、连接到 EN 引脚的 V2处于0V。
    在这种情况下、升压控制器将处于非活动状态。

    此致
    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我意识到节点分析是在 t=0进行测量、此时显示的值是正确的。