This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP30280:反激式控制开关节点振铃。

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1411647/pmp30280-flyback-control-switch-node-ringing

器件型号:PMP30280

工具与软件:

您能解释一下为什么反激式控制器的开关节点上会出现 SSN 和/或振铃。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    这是反激式转换器的非常正常的行为。 这种振铃是由变压器的漏电感造成的。

    R2、C5、D3、R3形成 RCD 钳位、用于控制振铃的峰值。

    谢谢!

    Robert  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    是否可以滤除奈奎斯特以上开关节点上的一些最高谐波、以更大限度地减少振铃、从而在不影响电源输出效率的情况下不会造成 EMI?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    不可能。 为了减少谐波或更改振铃频率而采取的任何措施都会影响效率。

    谢谢!

    Robert