This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28881:UCC28881:无效器件:$CDNENCSTART。 第42行

Guru**** 2789995 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1415714/ucc28881-ucc28881-invalid-device-cdnencstart-line-42

器件型号:UCC28881

工具与软件:

您好!

设备无效:$CDNENCSTART。 第42行

我在尝试运行 Tina 时出现上述错误。  

感谢您提供的任何帮助。

谢谢

Ashish Jain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashish:

    感谢您联系我们。  请在此论坛上进行搜索。 这些问题已经有很多次得到解答。 查看其他回复后、如果您还有其他问题、请重新发布。

    我建议从 UCC28881 TINA 模型开始(如果可用)。 我认为只有 PSPICE 可用。

    此致、

    Harish