This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP21735:关于变压器参数(PM2522NL)

Guru**** 2835675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1410151/pmp21735-regarding-transformer-parameters-pm2522nl

器件型号:PMP21735

工具与软件:

 TI 人好

您能和我分享变压器参数吗、非常感谢、我的电子邮件是 tony-liu@ti.com

另外、您是否有他的输出电压波形、为什么它最初是60V?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、我要将数据表发送给您、现在已离线。

    对于60V 初始启动、很遗憾、工程师不再在这里、因此我们不确定此规格背后的背景。