This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010933:硬件更改和放大器;120V/60Hz 定制器件制造

Guru**** 2770085 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG2100R044, TIDA-010933, LMG3522R030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1413623/tida-010933-hardware-changes-custom-part-manufacturing-120v-60hz

器件型号:TIDA-010933
Thread 中讨论的其他器件: LMG3522R030、LMG2100R044

工具与软件:

我将 采用适用于120V 60Hz 工作的 TIDA-010933设计、并注意到建议使用 LMG3522R030 GaN FET 进行120VAC 工作。 我有两个具体的问题:

1.除了用 LMG3522R030替换 GaN FET 外、我们是否需要注意任何其他关键硬件更改、以确保120V 60Hz 的正常运行?

2.设计包括定制部件,如变压器 T1和电感 L9和 L10。 您能否提供这些组件的详细规格、例如:
匝数比
导线直径
磁芯材料
任何其他相关详细信息

我们需要这些信息、以便可以在外部制造这些器件。

非常感谢您的指导

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、如果您想实现相同的功率量、则需要使用26m Ω 器件(LMG3522R030)。 您还将需要选择具有更高饱和电流的电感器。

    如果您想获得有关变压器和电感器设计的反馈、请联系 Bourns。

    谢谢

    此致

    Riccardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的响应。 对于逆变器设计、我将使用功率最高仅为800W 的电池板(4个 thesewww.renogy.com/.../ 并联)、而不是此逆变器当前的额定功率为1.6kW。 您是否仍然建议更新电感器的饱和电流? 如果是、您能否就我们应该更新多少内容提供指导?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、您能否建议一个替代  LMG2100R044的方案? 我需要购买42个这些,但现在没有可用.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的正确、如果功率为一半且电压为一半、则使用相同的电感器应该没有问题。  

    对于组件请求、我建议您提交另一个 TT。  

    谢谢

    BR

    Riccardo