This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01606:SDFM 时钟源可以#39;t 可以输出以驱动 AMC1306M05

Guru**** 2923640 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1306M05, TIDA-01606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1410018/tida-01606-sdfm-clock-source-can-t-be-output-to-driver-the-amc1306m05

器件型号:TIDA-01606
主题中讨论的其他器件:AMC1306M05、、、 SFRA

工具与软件:

您好!

SDFM 时钟源无法输出到驱动器 AMC1306M05

我们尝试完成 TIDA-01606测试、使用 Lab2进行 IGrid 测试、但我们无法从 CCS 窗口获取任何值、我们检查硬件正在运行的情况并从 GPIO24找到任何输出 SDFM 时钟。

请告诉我们是否要做下一个工作?

#if TINV_LAB == 2
#define TINV_TEST_SETUP TINV_TEST_SETUP_RES_LOAD
#define TINV_PROTECTION TINV_PROTECTION_ENABLED
#define TINV_SFRA_TYPE  TINV_SFRA_CURRENT
#define TINV_SFRA_AMPLITUDE (float32_t)TINV_SFRA_INJECTION_AMPLITUDE_LEVEL2
#define TINV_POWERFLOW_MODE TINV_INVERTER_MODE
#define TINV_DC_CHECK 0
#define TINV_SPLL_TYPE TINV_SPLL_SRF
#endif

如果我们将 TINV_CURRENT_LOOP_SENSE_OPTION 更改为 TINV_ADC,我们可以看到 Iinv 值,但 Igrid 也没有任何显示( SDFM 时钟20MHz 不输出)

// Option to use SDFM based grid sensing for the current loop
// with this option the inv current from LEM is overwritten by the grid current from SDFM
// On Revision 5 of the hardware the only option supported is the SDFM sensing
//
#define TINV_SDFM 1
#define TINV_ADC 2
#define TINV_CURRENT_LOOP_SENSE_OPTION TINV_SDFM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    今天、我有从20MHz 时钟(X1)跳转 SDFM 时钟、现在我有了来自 CCS Debug 窗口的值、但我尝试输入一些值(__LW_AT__包含直流值)、但我检查一下所有当前 ADC 值都不是正确的值、如所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    管理员、

    您能帮助我解释一下为什么 GPIO24的 SDFM 时钟不是任何 PWM (它应该是20MHz)μ s。 有什么原因吗?