This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00440:LOG114

Guru**** 2928560 points

Other Parts Discussed in Thread: LOG200, LOG114, LMC6082

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1416177/tida-00440-log114

器件型号:TIDA-00440
主题中讨论的其他器件:LOG200LOG114LMC6082

工具与软件:

您好!

我想知道该问题的解决方案、因为我在测试设置中遇到了完全相同的难题。 不过我计划使用 LOG114。 根据我之前在类似测试设置中与其他制造商 LOG 放大器进行交互的经验、我遇到了大量50Hz 以及 LOG 放大器输出中的高频放大噪声、这使得低电流区域中的测量几乎毫无用处。 您可以帮我预防吗?最佳方法是 LOG114/LOG200或  LMC6082的方法是什么?

谢谢!

Javier