This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP8877:电源解决方案建议

Guru**** 2831005 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1416934/pmp8877-power-solution-recommendation

器件型号:PMP8877

工具与软件:

您好!

我的客户正在寻找可以满足以下要求的电源设计解决方案:

  • 输入电压:57V
  • 输出电压:12V
  • 电流:最小值15A
  • 效率:最小94%@8A、室温
  • 1/16砖型隔离式

如果 TI 产品中有任何满足客户要求的解决方案或参考设计、请推荐它。

谢谢你。

JH