This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010933:定制器件需要数据表/规格文档。

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010933

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1416877/tida-010933-datasheet-specification-document-is-required-of-the-custom-parts

器件型号:TIDA-010933

工具与软件:

嗨、大家好!

我想使用参考设计# TIDA-010933、因此我需要一些以下器件的定制器件数据表/文档、因为这些器件的制造商无响应。

因此、在获得数据表/规格文档后、我将与任何其他制造商分享这些文档、以便进行设计。

T1=181923年
L8 = 145450
L9、L10 = 47690

如果有人知道,请让我知道这件事

谢谢、此致

Abdul Hayee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abdul:

    我们仍然建议使用 Bourns 部分。  但是 、如果您要设计自己的定制器件、则需要使用以下规格:

    T1变压器的规格:

    N           - 3:8

    Lm       - 6 μ H

    LK          - 0.9...0.95 μ H

    请注意、本设计使用变压器中集成的 Lk。 可以选择设计具有低 Lk 的变压器、但需要使用外部谐振电感器进行 LC 谐振。

    电感器 L8

    L            - 200 μ H

    Isat       ->15 A

    CMC L9、L10

    L            - 2x4 mH

    I            - 6A

    此致、Seva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    去其他制造商的原因是因为我尝试联系伯恩斯很多,但他们没有回复我的任何电子邮件。

    我也想使用伯恩斯的产品,但我被困在中间没有地方。

    您能告诉我如何联系他们吗? 我可以通过任何其他渠道联系 Bourns

    谢谢、此致

    Abdul Hayee