This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010938:需要此设计的 Altium 项目文件

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010933

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1416988/tida-010938-need-altium-project-files-of-this-design

器件型号:TIDA-010938
主题中讨论的其他器件:TIDA-010933

工具与软件:

大家好、

我需要此参考设计的 Altium 设计文件。  

从那里我可以在 TI 网站上获取这些代码。

谢谢、此致

Abdul Hayee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abdul:

    您可以在 TIDA-010933页面上下载文件:

    此致、Seva。