This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010933:请查看 CLLLC 谐振电感器信息

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010933

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1417047/tida-010933-pls-check-clllc-resonant-inductor-information

器件型号:TIDA-010933

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户 SOLAX 正在学习 TIDA-010933、并且不清楚 CLLLC 谐振电感器数量和选择信息。

存在冲突、如下图所示。 无法在 SCH 中找到详细说明。

请帮助为该电感器提供数量、位置、选择等信息。

谢谢!

Severi.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Severi:

    该设计 使用将 Lk 电感器集成到变压器中的变压器。  

    此致、Seva。