This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01081:如何同步房间?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01081, TPS92515HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1416801/tida-01081-synchronize-a-room-of-these

器件型号:TIDA-01081
主题中讨论的其他器件: TPS92515HV

工具与软件:

关于同步多个 TIDA-01081板、有什么建议? 目标是让所有亮起三十(30)个 TIDA-01081灯的 LED 以同步开启和关闭周期运行。 无线射频是理想之选。 喜欢消除电线。 用于照片拍摄应用程序。

这是否需要同时将 PWM 信号同步到所有 TPS92515HV 驱动器? 感谢您的任何见解!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、弗兰

    感谢您的请求。 在不涉及过多设计的情况下、 您可以使用提供 端口"触发(TTL/NPN)"的隔离式接口。 您可以考虑将 无线 收发器添加到该端口。  设计 可设置为触发该外部触发器、它将运行已编程的模式/序列。

    其他评论: TIDA 没有设置定时或强度的本地拨号按钮(我 从基本的工作室摄影知识知道工作室灯通常有一个小显示器和一些旋钮来设置您需要的)。 因此、您需要 通过 UART 端口单独设置每个 TIDA、从而获得正确的计时/强度设置(请参阅 用户指南的2.4.2.4)。

    此致
    Martin