This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010054:高功率直流/直流转换器

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010054

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1416663/tida-010054-high-power-dc-dc-converter

器件型号:TIDA-010054

工具与软件:

您好!

我有一个应用需要将800 VDC 转换为250 VDC、1250W 输出。 负载是固定电阻负载、不会发生变化。 我之前打算在该应用中使用降压转换器、但看起来此应用具有更高的输出功率、因此更适合使用全桥转换器或其他类型的拓扑。  TIDA-010054设计是否可以针对我的应用进行修改、或者是否有其他设计或元件对我而言更具优势? 如果有任何帮助都会非常感谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的咨询。  是的、可以针对此应用修改 TIDA-010054、最重要的更改是更改变压器、使功率比等于/接近电压比、从而实现注水效率。
    由于您不需要双向功率流、因此相移全桥也是一种选择。

    此致、


    Andreas