This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP40766:使用 MCU 进行 CC/CV 设定点调整

Guru**** 2885260 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1406661/pmp40766-cc-cv-setpoint-adjustment-with-mcu

器件型号:PMP40766

工具与软件:

您好!  

关于将 MCU 用于 CC/CV 控制的问题。 实施会是什么样的? Vbias/Iref 信号是否需要额外的电路来更改电压/电流设定点。 如果是、您能提供一些示例吗? 谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zayn:

    该设计的设置方式使 CC 环路调节点可通过调整 Iref 电压进行控制。 例如、您可以使用 DAC、使 MCU 能够控制 CC 环路的基准电压。 要调整 CV 环路、您还可以使用 DAC 通过电阻向 Vbias 施加电压、从而调整反馈电阻分压比、进而允许 MCU 调整 CV 调节点。  

    此致、

    Ben Lough

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:  

    感谢您的答复、我对电流控制环路的稳定性有另一个疑问。 从测试报告中可以看出、CC 模式的交叉频率为468Hz、这会影响突发模式期间转换器的纹波电流性能吗?  在 kHz 范围内、交叉频率是否可以更高? 感谢您的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zayn:

    您可以通过调整 CC 环路周围的补偿来设置更高的交叉频率。

    此致、

    Ben Lough