This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM73606-Q1:反相降压/升压的 PSpice 仿真

Guru**** 2768235 points

Other Parts Discussed in Thread: LM73606-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1416795/lm73606-q1-pspice-simulation-for-inverting-buck-boost

器件型号:LM73606-Q1

工具与软件:

大家好!

我一直在使用 LM73606-Q1设计反相降压/升压转换器。 我从数据表和 Excel 计算器中获得了一些组件的标称值、但模型似乎未运行。 PWM 将激活~5个周期、然后放弃。 由于 ITAR 限制、我无法直接发布原理图/设计文件/值。 我在 PSPICE 下载中发现一些文件标记为 IBB 启动和稳态、但我不知道它们可以在 PSPICE 中用于什么。 要使用这些文件、PSPICE 中是否需要执行任何操作? 我还注意到在我的 PSPICE 文件中有一个 MODE=0和 FASTSS=1、但没有文档说明这些文件在下载或 SPICE 模型中用于什么、我恐怕我没有经验去浏览 SPICE 模型来理解它们。 关于这些措施的作用或设置方法、是否有任何指导?

请告诉我是否有人可以通过电子邮件查看我的设计、了解更具体的实施细节。

此致!

Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将把这个任务分配给我们的应用工程师、他会尽快与您联系。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。  

    请下载下面的 PSpice 项目链接。 在 PSpice 项目中、您可以找到反相启动和反相稳态原理图。

    在不进行任何更改的情况下、请确保原理图运行并生成标注在下面的输出(它已像素化、但在您的终端上将清晰可见)。  

    如果您在所做的更改中遇到任何错误、请后退以确定可能出现的问题。

    用于查看启动行为的启动原理图。 所有节点均从0V 开始。 在稳定状态下、节点被预偏置为在启动后跳过。

    原理图下方的红色文本说明了参数说明。

    FASTSS 可加快软启动、模式可改变器件的模式(AUTO 或 FPWM)。

    https://www.ti.com/lit/zip/snvmbe5