This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP30720:ACF 部分出现故障并开机

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP30720, UCC28780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1415985/pmp30720-acf-section-is-failed-and-powering-on

器件型号:PMP30720
Thread 中讨论的其他器件: UCC28780

工具与软件:

大家好、团队成员:

我加载了 PMP30720 PCB、最大输出为24V、3.5A (确切地说是)、提供了354V 直流输入。当我关闭并开启 PCBA 以获取启动波形时、生成的输出随后立即下降。 之后、我加载了输出并在空载条件下以最小输入进行了测试、但没有输出(24V 直流)。 调试 PCBA 时发现130V 升压转换器良好、并向 ACF 部分提供130V 直流。 ACF 部分未通电。 在进一步调试时、我看到外部 Q3 MOSFET 出现故障。 尽管更换 MOSFET 后没有生成输出、也不会进行 Q3 MOSFET 开关。 请建议一些调试点以供进一步检查、并分享一些想法、其中哪个组件可能出现故障。 以便我可以对问题进行调试和排序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCC28780是否仍然可以工作? 您可以检查 VDD 电压是否正常、以及控制器是否在 PWML 和 PWMH 处发出脉冲以启动过程。