This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:如何使用加密库

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: PSPICE-FOR-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1415563/pspice-for-ti-how-to-use-encrypted-library

器件型号:PSPICE-FOR-TI

工具与软件:

你好。

我想使用 OnSemiconductor 器件、然后我得到了加密模型。

当我尝试使用它时、 PSPICE-FOR-TI 无法识别加密模型、

我无法制作电路图。

使用加密模型时如何操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Takeshi

    请让 OnSemi 为 PSPICE 重新加密模型。 否则、PSPICE 将无法理解它。

    -jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的问题不是这样。

    我的问题是、pspice-for-ti 是否可以处理加密文件。

    如果需要、我想知道 pspice-for-ti 如何对加密文件进行仿真。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、前提是使用 PSpice 进行了加密。 将其视为未加密模型的方式相同。

    -jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JC

    感谢您的答复。

    我尝试导入加密文件、断言以下错误。

    "指定的 PSpice 模型库中没有模型或子电路"

    加密文件的顶部位于下方。

    "

    *美元

    香港特别行政区政府在香港特别行政区政府的工作

    **      (C)版权所有2021 ON Semiconductor

    *              保留所有权利

    香港特别行政区政府在香港特别行政区政府的工作

    ** FAN1110-F085点火模块驱动 IC

    **型号名称: FAN1110.

    **模型格式: PSpice(17.2)

    **注意:若要改善收敛,请在需要时打开自动收敛

    香港特别行政区政府在香港特别行政区政府的工作

    **引脚顺序:Cssd INH INL 输出 VSENSE VBATT GND

    香港特别行政区政府在香港特别行政区政府的工作

    **$encrypted_LIB

    **$NOINTERFACE

    *美元

    $CDNENCSTART_ADV2

    ----从 heare 加密的语句。

    "

    这是加密文件的正式方式?

    似乎没有子电路接头。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "Import"的目的是生成符号、以便您可以实例化器件(将其放置在原理图中)。 为了工作,工具需要知道模型接口,也称为". SUBCKT"行、该行通常不加密。 以下是 TI 提供的示例: