This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010261:桥式整流器查询

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1417063/tida-010261-bridge-rectifier-inquiry

器件型号:TIDA-010261

工具与软件:

您好!

我有一位客户正在 为一个新项目评估 TIDA-010261 SPE/PODL 参考设计、我们有一个关于电源/数据接口的问题、我希望您可以帮助提供相关指导。 请见下方!

下面进行了修改的是介绍电源/数据接口的原理图部分、我想了解一下 D18、D19、D21、D22形成的电桥整流。 如果 D20 (TVS)是单向器件、我就会理解需要进行整流。 我缺少什么吗? D20不能简单地置于电源/Data_P 和电源/Data_N 之间?

-Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    您能否也向客户介绍 PoDL PD: https://www.ti.com/lit/an/snvaa25a/snvaa25a.pdf 上的应用手册

    这更详细地解释了实施、并且可能已经解决了客户的问题。

    我还会与我们的团队核实、并在本周晚些时候与您联系。  

    此致、

     Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    二极管 D20是一个 TVS 二极管、用于防止高瞬态电压。 由于这是一个相当高的电容、因此可能会降低信号质量、从而违反规范并缩短电缆长度。

    为了减少低电压时的这种电容效应、将其置于该二极管电桥配置的内部;在低信号电压时、二极管的电容从外部看不到、但在高电压瞬态时、它仍然可以发挥作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。 我会将此信息传递给客户、并让他们直接在该主题上发表评论、并提出他们可能对此主题提出的任何后续问题。

    在此设计中、我们遇到的另一个问题是关于 由 D1、D5、D6和 D7形成的桥。 假设 SCCP/PWR 是 DOPL 的输入源、则将其连接至 D1&D6的阳极、因此无电流流动路径。 这似乎正确吗? 非常感谢对该电路实现方案的任何说明!  

    -Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    PoDL PSE 连接在屏幕截图的右侧、因此根据此处的极性、GND 标签将是返回路径、SCCP/PWR 将提供电压。 这基本上是一个典型的 Greatz 桥、因为您从交流/直流电源知道它。

    D+和 D-端口连接到检测 SCCP 通信的电路。

    此致、

    Steffen