This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01167:TIDA-00699与 TIDA-01167

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00699, TIDA-01167

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1417702/tida-01167-tida-00699-vs-tida-01167

器件型号:TIDA-01167
Thread 中讨论的其他器件:TIDA-00699

工具与软件:

您好:

我们正在设计需要符合 ISO 16750-2、 ISO 7637-2 标准的汽车 ECU。 我们从 TI 获得了2个类似的解决方案 a) TIDA-00699和 b) TIDA-01167、并混淆了要选择的那一个。 任何比较或输入以进一步进行。 此外、我认为 基于 TIDA 00699设计的评估板没有可供购买。

请告诉我我的理解是否正确。

提前感谢!!!

此致

LIJO THOMAS