This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010203:电网电压检测电路

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010203, LM358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1416437/tida-010203-grid-voltage-sensing-circuit

器件型号:TIDA-010203
主题中讨论的其他器件: LM358

工具与软件:

尊敬的专家:

关于 电网电压感测电路的 TIDA-010203参考设计。 如果您在本参考设计中提供有关设计选择的指导、我将不胜感激。 具体而言、您能否解释使用单独的电阻分压器电路(而不是采用与直流链路检测类似的简单单个分压器)来检测线路和中性点的原理?

此致、
阿奇·A·.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队成员、您好!

    是否需要更新?

    我知道感测的电压是交流信号、LM358的一个通道用作差分放大电路。

    您对此有任何其他信息/建议吗?

    谢谢你。

    此致、
    阿奇·A·.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie:

    因为 ACL 具有负输入、它是 ADC 无法检测到的。 而且、这种高 信号输入电阻会给 ADC 的采样保持引入误差。  

    简而言之、该 OPA 用于增加偏移并降低信号阻抗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此处、LM358正在开启 ACN。  

    因此请注意输出总线检测上的400V CM 电压、您需要先将400V CM 电压抑制到 LM358电源轨中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Desheng、

    感谢您发送编修。

    这会有所帮助并立即进行解释。

    此致、
    阿奇·A·.