This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP22504:シミュレーション、ハードウェア、システム設計ツールフォーラム μ A

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1417537/pmp22504

器件型号:PMP22504

工具与软件:

对于特定应用、我计划通过电源控制器(TMP-1)设置力矩电机(2TK3A-AW2J)的扭矩和旋转方向。

  1. 将现有交流振动数据 D (t)分为两种类型的信号:振幅 A (t)的绝对值和区分正负振幅 B (t)的信号。

  2. 使用运算放大器将 B (t)的电压放大到24V、以匹配电源控制器的规格。

  3. 对于放大的 B (t)、我需要一个乘积或 IC、它可以在信号为正时从一个端子输出信号、并在信号为负时从另一个端子输出信号。

  4. 将正信号连接到电源控制器的 CW (顺时针)端子、将负信号连接到 CCW (逆时针)端子、确保信号相应地流动。

  5. 同时通过 A (t)以设置扭矩和旋转方向、并通过电机输出 D (t)的振动。

目前、我正在搜索能够完成第3步的产品或 IC。

我已附上扭矩电机功率控制器手册中的相关页面以及上面概述的流程图。