This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP22504:我正在寻找最适合该应用的 IC 芯片。

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1417535/pmp22504-i-am-looking-for-the-most-suitable-ic-chip-for-this-application

器件型号:PMP22504

工具与软件:

具体的な用途としては、トルクモーター(2TK3A-AW2J)のトルクと回転方向をパワーコントローラー(TMP-1)を介して設定することを考えています。

  1. 既存のAC振動データD (t)を、振幅の絶対値A (t)と正の振幅と負の振幅を区別する信号B (t)の2種類の信号に分離します。

  2. オペアンプを使用して、B (t)の電圧を 24V に増幅し、電源コントローラの仕様に合わせます。

  3. 増幅されたB (t)の場合、信号が正のときは1つの端子から信号を出力し、信号が負のときは別の端子から信号を出力できる製品またはICが必要です。

  4. 正の信号を電源コントローラの CW (時計回り)端子に接続し、負の信号を CCW (反時計回り)端子に接続して、信号が適切に流れるようにします。

  5. 同時にA (t)を流してトルクと回転方向を設定し、モーターを介してD (t)の振動を出力します。

現在、ステップ 3 を実行できる製品または IC を探しています。

トルク モーターの電力コントローラー マニュアルの関連ページと、上記で概説したプロセスの図を添付しました。μ A

ご検討ありがとうございます。μ A