This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01081:42V 可行吗?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01081, TPS92515HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1417290/tida-01081-is-42v-possible

器件型号:TIDA-01081
主题中讨论的其他器件: TPS92515HV

工具与软件:

我对在42V 下驱动此参考设计 LED 灯串电压非常感兴趣。 这是可行的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。 TIDA-01081额定值= 24V、2.4A。

    理想情况下、我希望使用一个 TIDA-01081板来驱动两个42V、1.2A LED 面板。 我想它 在2.4A 下为42V?

    或者、我可以只使用一个42V、1.2A LED 面板。

    但是,LED 驱动器TPS92515HV 的额定电压高达65V,两个 LED 面板将是美妙的!

    那么、是否可以更改或添加元件并保持电路基本不变?

    非常感谢您的任何见解!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、弗兰
    感谢您关注此参考设计。 我需要对文档进行回顾、并 在明天提供答案。

    此致

    BERT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、弗兰
    感谢您关注此参考设计。 我需要对文档进行回顾、并 在明天提供答案。

    此致

    BERT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    棒极了! 很高兴学习。 您的 TIDA-01081技术文章对我的理解有很大帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、弗兰
    控制 LED 电流值的主要组件是 TPS92515HV 、其额定最大推荐 输入电压和绝对最大输入电压均为65V。 我更愿意住稍微低于这个最大值……
    TIDA-01081为 TPS92515HV 使用的 最大输入电压为49V (用于电气安全目的)(在实验室测试期间)、因此可以在实际客户应用中增加 可使用定制设计 . 如果 TPS92515HV 的 VIN 大于灯串电压且该电压较高、则 LED 灯串电压也可以增加到48V 设计已定制 反馈回路。 这基本上是这个 VIN 和 LED 灯串电压之间的差异,驱动电感器(L1)电流上升的速度-请参阅图27和 用户指南中的表8 。 然而:所有这些变化将 对电路中的大量不同电路块和子功能产生影响。 需要仔细检查所有电路块、如果需要、还需要针对更高的电压电平进行定制。 在许多电路块中实施了过压保护、否则会在硬件中、也在 MCU 的软件中触发这些保护。 别忘了:除了电压限制外、硬件和软件中还存在功率限制(与电压相关的电流限制)(示例包括 通用功率和预升压电路块)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

    知道 TPS92515HV 和 LED 灯串的电压可处理高达48V 的电压是一个很大的帮助。 以及关于其他需要调整的方面的好建议。 为了开始测试、我将短接 LED 电路板的一半并将其更改为21V 2.4A。 然后开始自定义!