This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5121:Tina_Convergence Problem_Component:。 DBD.

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1417141/lm5121-tina_convergence-problem_component-dbd

器件型号:LM5121

工具与软件:

我会自动清除它。

将弹出一条消息"Component: .DBD"(组件:.DBD)。 请在附件中找到仿真文件。

e2e.ti.com/.../webench_5F00_design_5F00_17340686_5F00_4 tsc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Selva:

    感谢您使用 e2e 论坛。
    您是否在下载后直接运行 LM5121 TINA 模型、或者这是否已经是使用 LM5121新创建的原理图?
    在产品页面上上传的默认测试台通常经过测试/验证、运行时应该没有错误。

    谢谢、此致、
    Niklas  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    实际上、我下载了模型并按照所需的方式进行编辑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sevla:

    感谢您的反馈。
    我检查了模型、似乎麻烦的元件是 FET 模型。
    出于调试目的、您是否可以尝试使用理想开关或默认测试台中包含的模型替换 FET 器件?

    此致、
    Niklas