This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25143:在线电源设计器中针对 LM25143参考设计导出失败

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1416960/lm25143-export-failed-for-lm25143-reference-design-in-online-power-designer

器件型号:LM25143

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我 使用 Power Designer 工具为 LM25143生成了参考设计电路、但它在导出时一直显示"Export Failed"。 您能帮我解决这个问题吗?

电源设计器的在线链接如下所示:

webench.ti.com/.../47

 参数设置如下:

15V 至28V 输入、输出电压为12V/30A (360W)、  Cadence OrCAD 导出。

谢谢!

此致