This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-020033:使用降压控制器的 H 类

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6584-Q1, LM5143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1417508/tida-020033-class-h-using-buck-controller

器件型号:TIDA-020033
Thread 中讨论的其他器件:TAS6584-Q1LM5143

工具与软件:

嗨、团队:

我 想知道 是否 可以 使用降压控制器(例如 LM5143)来为 TAS6584-Q1提供 H 类跟踪电源?  我们似乎只有 升压控制器的参考设计、但我想降压控制器 可能有类似的设计来支持 H 类功能。 是否存在任何关于将降压控制器用于 H 类的问题?

我们的客户的电路板上同时提供48V 和12V 电源、因此他们可以使用降压控制器  通过 TAS6584-Q1的48V 输入提供20V PVDD、这似乎比升压拓扑具有更好的效率。  

客户要求:

-输入:48V 或12V

-输出: 45W x4扬声器

谢谢!

Muwei Zheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是没有问题的。  

    从概念上讲、您可以消除放大器在较大 PVDD 电压下可能遇到的高开关损耗并将其拉至降压转换器中。 当音频振幅较低时、整体降压效率可能优于放大器处理的效率。  

    降压转换器的输出电压越低、其效率就越低、但 H 类电压越低、也意味着放大器所需的总功率越低、从而使损耗非常低。