This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:尝试使用相同访问密钥连接的设备过多。

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1406186/pspice-for-ti-too-many-devices-are-attempting-to-connect-with-the-same-access-key

工具与软件:

PSPICE-FOR-TI:尝试使用相同访问密钥连接的设备过多。

请禁用另外两台计算机。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Min、

    可以禁用 PSpice for TI 的所有安装吗?

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Min、

    我已禁用所有旧安装。

    请在最多3台计算机上安装新版本的 PSpice for TI。

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在新计算机上重新安装了软件。 它的工作原理是这样。  非常感谢。