This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28600:使用导入的 SPICE 模型时、Simetrix 仿真失败

Guru**** 2929170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1418079/ucc28600-simetrix-simulation-failed-with-the-imported-spice-model

器件型号:UCC28600

工具与软件:

尊敬的先生/女士:

我在运行仿真时观察到该错误。 我会犯错吗? 请告知如何解决此问题。 谢谢!

此致、

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生/女士:

    我认为 SPICE 模型是加密的。 我可以为 Simetrix 仿真请求未加密的证书吗? 谢谢!

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    感谢您联系我们。

    我想我们确实有未加密的模型、但我们需要 NDA、并且无法在该公共论坛上共享。

    此致、

    Harish