This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:PSPICE-FOR-TI

Guru**** 2591420 points
Other Parts Discussed in Thread: PSPICE-FOR-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1418015/pspice-for-ti-pspice-for-ti

器件型号:PSPICE-FOR-TI

工具与软件:

在针对 PSpice 安装解决多个内部 IT 障碍后、我现在遇到了问题。  我尝试卸载并作为全新安装重新运行 PSpice-for-TI_setup 文件、并继续显示以下窗口。

"详细信息"下的文本:
错误代码:-5001:0xffffffec75
错误信息:
> setup.cpp (243)
PAPP:PSpice for TI
PVENDOR:Cadence Design Systems、Inc.
PGUID:DC69FE09-2587-42B7-B802-EC9EFA093905
27.0.122PAK
@Windows 10 / Server 2016 Service Pack 0 (22631)
IE 版本:9.11.22621.0

对如何进行有什么建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Klaus、您好!

    您是否可以在运行之前打开任务管理器并确保没有打开的 Cadence 程序?

    在你检查时、我将打开一个包含 Cadence 的 TT、以获取他们的意见。

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Klaus、您好!

    您能否发布文件 cdsPspiceTIlog.txt。

    您可以通过在搜索栏中输入%appdata%来找到它。

    从这里、分解到 Cadence\PSpiceTIInstall

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然。  它在这里。  我注意到文件中的日期反映了取消安装和重新安装之前的时间。

    e2e.ti.com/.../2806.cdsPspiceTIlog.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我要把这些提交给 Cadence。

    他们还提供了一些其他的故障排除建议。

    • 用户是否连接到任何 VPN?
    • 您能否从 cmd 窗口(常规、非管理窗口)调用"nslookup cdsplicwc.cadence.com"并共享输出。
    • 在同一台机器上、在浏览器中查看以下链接并与我共享输出  

          https://cdsplicwc.cadence.com/chws/test/connection.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最后一项建议是设置要捕获的环境变量

    以下是有关如何操作的详细说明:

    PS:我必须将其设置为用户变量、因为我没有管理员访问权限、而不是作为系统变量。

    CDS_LIC_QA_TEST 环境变量
    CDS_LIC_QA_TEST 环境变量是在运行 Cadence 工具的客户端系统上设置的可测试代码。 该变量设置为对许可问题进行故障排除。 在调用 Cadence 工具之前必须设置 CDS_LIC_QA_TEST。 该变量的值是系统上的任何可写入区域。
    窗口:
    访问 Windows 按钮、为您的帐户搜索编辑环境变量。
    New > CDS_LIC_QA_TEST = c:\cadences\qalog.txt
    设置此变量后、调用该工具。 如果您遇到许可错误、请将 qalog.txt 文件发送至客户支持。 qalog.txt 文件会随着时间的推移而变得非常大。 因此、最好在解决问题时取消设置变量。
    注意:请勿在 c:\驱动器中设置此变量、因为您可能没有写入权限、文件将不会被创建。 请在 c:\cadence 中或在另一个驱动器(如 d:\)中设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 David。

    关于 VPN、没有、我未通过 VPN 连接。
    以下是 nslookup 通信的屏幕截图:

    对于浏览器中对链接的响应、即"成功连接"。

    创建环境变量并启动安装应用程序后、我继续收到此错误:


    我搜索过、但在搜索后找不到 qalog.txt 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我会继续讲解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Klaus、您好!

    安装日志显示以下内容: "您的组织使用 Device Guard 阻止此应用程序"

    请咨询您当地的 IT 部门、了解是否有此白名单。

    David