This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2856:误差放大器:OTA

Guru**** 2894010 points

Other Parts Discussed in Thread: UC2856

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1419534/uc2856-error-amplifier-ota

器件型号:UC2856

工具与软件:

大家好、

Im 对 UC2856进行建模以进行 SPICE 仿真、Im 使用误差放大器部分、其中我需要在数据表中提供一些缺失的参数、如下所示:

输入阻抗

输出阻抗

RL (输出负载)=无限下的 Ao (电压增益)值

请根据上述要求的参数提供详细值

谢谢!

Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些都可以从以下数据表中获取。

    1.Vfb 最大40V、电流1uA、因此40M 欧姆

    2.comp = 2.5V、其电流= 0.5mA、因此0.5mA 拉电流的输出阻抗= 2.5V/EVM = 5k Ω、灌电流为1.2V/EVM 10mA = 120 Ω

    3100 dB