This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54360:举报原因

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1419532/tps54360-the-reason-for-the-whistling

器件型号:TPS54360

工具与软件:

 将单个信号连接到运算放大器时、没有噪声。
当两个信号同时连接到运算放大器时、负电压则会被汽起。
提高信号源频率或降低振幅可能会让哨声消失。
举报的原因是什么?举报信号的频率和振幅之间有什么关系?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xie:

    啸声噪声可能由可闻频率范围内的电感器饱和、稳定性、脉冲跳跃频率等多种因素造成。 我建议您检查电感器选择、补偿元件的值。  

    谢谢!

    Nitya