This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010262:您能否提供串行通信分类(SCCP)的源代码?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1418855/tida-010262-could-you-provide-the-source-code-of-the-serial-communication-cllassification-sccp

器件型号:TIDA-010262

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户对 TIDA-010262很感兴趣并有请求。

如果您能提供、我将不胜感激。

——

详细信息

在此设计中、串行通信时钟 (SCCP)由 MSPM0微控制器驱动。

您能够提供源代码吗?

在没有支持/保证的情况下提供它是没有问题的。

——

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信一:

    我无法共享 TIDA-010262的源代码、因为这不允许共享。 我可以向您分享的是用于 DP83TD510E-PODL-EVM 的 PoDL PSE 固件。 这也包括 SCCP: PSE_SRAS.zip

    这是针对 MSP430完成的、但可以轻松地用于 MSPM0。

    此致、

    Steffen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steffen、您好!

    感谢您的答复。

    我将分享  DP83TD510E-PODL-EVM 的 PSE 固件 作为 SCCP 参考。

    当客户有其他问题时、我会再次咨询您。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi