This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010242:符合 MIL-STD1275F 的资质/证书/合规性

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1410019/tida-010242-qualification-certificates-compliance-to-mil-std1275f

器件型号:TIDA-010242

工具与软件:

我想检查是否符合 MIL-STD 标准  1275F。  在此 MIL STD 版本中、 添加了注入电压浪涌事件2、负载突降脉冲持续时间为100V 和500ms。  

新的负载突降脉冲指定了25秒内的5 × 500ms 脉冲、比先前标准中的50ms 负载突降规格更严重。

 TIDA-010242也相应地符合注入电压浪涌要求。 参考设计表明符合 MI-STD1275E。

如果没有、您是否打算升级产品? 如果您能为我提供一些信息、将会对您进行产品开发非常有帮助。

此致。

Nada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有没有人计划解决这个问题、关于 TIDA-010242在100V 持续时间为500ms 的负载失速脉冲下的未来/更新合规性?