This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-XDS110:XDS-110s 亮起红灯常亮

Guru**** 2949930 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC1354P10, LP-XDS110, ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1419488/lp-xds110-xds-110s-lighting-up-solid-red

器件型号:LP-XDS110
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH、 CC1354P10、、 ENERGYTRACE

工具与软件:

您好!  

 过去2周、我一直将 XDS-110与 CC1354P10-1套件结合使用。 我似乎已经成功砖2 XDS-110。 这两个指示灯均呈红色稳定亮起、 我无法再与程序员进行交互。 我所做的 就是使用 CCS 12.8和 Uniflash 将一些样本编程到 CC1354P10。 在首次使用之前、CCS 12.8执行了一次 XDS 上的固件升级。 XDS 上运行的当前固件版本为3.0.0.31。 我 仍然有几个正在工作的 XDS110 (仍在包装盒中)。 我想知道如何 恢复砖头 XDS110以及防止任何未来的砖头。  

谢谢、

Balaji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不幸的是,另一个 XDS-110 ,我刚刚卸箱得到了同样的错误。  这次我尝试使用 Code Composer Studio Theia IDE 对它进行编程。 点击"Debug"(因为无法找到加载 hex 文件的方法)时、 IDE 显示错误"Module Closed"、之后 XDS 呈红色常亮。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Balaji:

    是哪个 XDS 版本? LP-XDS110 (不带 EnergyTrace)? 您能告诉我它的版本是什么吗?

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arthur、

    我的 XDS110没有 EnergyTrace。 就是这个-> https://www.ti.com/tool/LP-XDS110 

     XDS 板背面的版本为 BOM 版本:E1 2422。

    此致、

    Balaji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Balaji:

    您能告诉我您在哪里购买这些产品吗? 是在 TI.com 上购买的吗?

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、

    您能否通过从 CCS 安装文件夹中运行以下命令来检查 XDS110器件是否处于引导加载程序模式:CCS****\CCS\ccs_base\common\uscif\xds110

    xdsdfu.exe -m

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 我获得的输出。 似乎未 检测到器件。  

    C:\ti\ccs1280\ccs\ccs_base\common\uscif\xds110>.\xdsdfu.exe -m

    USB 设备固件升级实用程序
    版权所有(c) 2008-2019德州仪器(TI)公司。 保留所有权利。

    正在扫描支持的 XDS110器件的 USB 总线...

    请求的设备未在总线上找到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到、那么恢复器件的过程将是以下步骤: https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/887212/faq-launchxl-cc1352p-debugger-firmware-upgrade-failure/3281522#3281522

    我不知道是什么原因导致了这种反复无常。

    您是否可以在未连接 CC1354P10-1套件的情况下尝试更新器件固件?

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我 拆除设置以执行建议的重新编程时、问题自行修复。  这是我所做的。

    -断开 CC1354P10与 XDS 的连接。

    -断开并重新连接连接至 XDS 的 USB 电缆。 指示灯呈 稳定绿色。  

    -重新连接 CC1354P10。

    -拔下 USB 电缆并重新连接。  

    我猜是 目标 MCU (CC1354P10)和调试器芯片(MSP432E401YT)之间的某些引脚状态或时序问题导致 XDS110板以这种方式卡住。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他们是在 Mouser 上订购的。