This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16006:数据表和 TI Webench 之间的差异

Guru**** 2872490 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1419360/lmr16006-difference-between-datasheet-and-ti-webench

器件型号:LMR16006

工具与软件:

您好、TI 团队:

我们在设计以下使用 IC 的电源电路:LMR16006YDDCR、但我们发现数据表中的规格与 TI Webench 仿真中的规格不一致。

1.设计要求:
    +输入:18–45Vdc
    +输出:5V 直流/0.6A

2. 如果根据数据手册、该设计是可行的、如数据表第7页的图7:线路调节所示(下图):

 但是、当我在 TI Webench 上运行仿真并填写第1项的参数时、TI Webench 报告如下错误

最后一个问题: 我们是否可以将 IC:LMR16006YDDCR 用于输入电压为18 - 45Vdc、输出为5Vdc/0.6A 的直流/直流电源设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lich:

    LMR16006Y 型号不能用于输入电压范围、因为最短导通时间可计算为 D*、其中 D = Vo/Vin、T = 1/Fsw。 在这种情况下、对于最大输入电压、您处于最短导通时间之下、因此会超出稳压范围。

    谢谢!

    Richard