This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116-HT:仿真问题。

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1419610/lm5116-ht-simulation-problem

器件型号:LM5116-HT
Thread 中讨论的其他器件:LM5116

工具与软件:

您好!

我正在尝试使用 LTSpice 对我将要使用的电路进行仿真。 主要参数为:VIN (min)= 18V、Vin (typ)= 28V、Vin (max) 50V、Vout = 12V、Iout = 7A、开关频率= 250KHz。

我将模型"LM5116未加密 PSpice 瞬态模型(修订版 A)"导入到 LTSpice 中、但在尝试进行仿真时、我会看到以下消息:

我的电路为:  

有人知道发生了什么、如何解决节点问题?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、这是包含其元件值的电路:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nacho  

    我很抱歉。 遗憾的是、TI  不允许支持 LTSPICE、也不允许安装 LTSPICE。  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    没问题。 经过一些修改、我能够对其进行仿真。 IO 还有几个问题:

    *当我仿真电路时,在输出电流(负载电流)处看到一个负峰值。 如何避免这种情况?

    *我的负载是一个 Peltier 模块,其内部电阻可以从2欧姆到5欧姆。 在该负载下、启用 DE 仿真二极管模式是否更好?

    *通过使用 LM5116计算器、我看到了一些参数、但如果采用 WEBENCH 平台进行设计、我会看到其他的值。 哪一个更好? 如果我要手动将 LM5116计算器中的组件值放置到 WEBENCH、我该怎么做? 我需要修改这些值以绘制正确的值。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Nacho  

    • 二极管仿真模式可防止负电感器电流流动。  
    • 如果计算器与 WEBENCH 之间存在任何重大差异、请在计算器中使用参数。  
    • 是的、您可以在 WEBENCH 窗口中修改组件值。  

    - EL